主题中讨论的其他部件:DS90UB925Q-Q1, DS90UH927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1, DS90UH925Q-Q1
大家好,
客户正在使用 DS90UB925Q-Q1和 DS90UH928Q-Q1。 输入信号是客户应用的LVCMOS。 客户
使用 DS90UB925Q-Q1,而不是927。
框图是输入信号>>DS90UB925Q-Q1>>DS90UH928Q-Q1>>LVDS
显示屏。 925的GPIO0引脚(25引脚)具有PWM波形。 PWM的频率为1kHz,占空比为50 %。
LVDS显示屏上的图像正常。 但928的GPIO0引脚(14引脚)始终为低电平。 低电平电压约为0伏。
寄存器配置如下:
925: