This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:一般查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586744/tusb7320-general-query

部件号:TUSB7320
主题中讨论的其他部件: TUSB7340

您好,

我正在查看PCIe到USB桥接器,然后找到TUSB7320,我对此设备有一些疑问,请您澄清一下。

1.是否可以将PCIe Gen 2端口更改为下游端口(根模式)?

2.还可以将USB端口更改为上游端口(从属设备)。

 基本上,我正在寻找USB 2.0 上行端口(从)到PCIe Gen2下行端口(根模式)之间的设备桥接,请告诉我 TUSB7320可以支持此配置,如果不支持,请建议任何其他芯片支持此配置。

此致,

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是不可能的,TUSB7340不是桥接器,而是xHCI主机控制器,因此它必须在上游连接上具有PCIe主机。
    我们没有任何USB到PCIe桥接器。
    此致