This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:如何处理VBUS >=15V

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586418/tusb8020b-how-to-handle-vbus-15v

部件号:TUSB8020B

我想将USB集线器与我的BQ2.589万HR充电器配合使用,但在这种情况下,USB Vbus电压可能从5V上升到14.5V。  那么,在这种情况下,我该如何处理VBUS?  我看到它是一个电阻分压器,但它看起来不能处理电压的摆动。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以调整分压器,使USB_VBUS接近500mV。
    此致