This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR820问题

Guru**** 2468790 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586526/ds280br820-ds280br820-questions

部件号:DS280BR820

大家好,

客户对 DS280BR820有三个问题。

问题1:   DS280BR820的增益是否可以调整? 如果可以 调整,调整步骤是什么? 或者如何 调整增益?

问题2:速度是否可以达到 100Mbps到28Gbps?

问题3: DS280BR820从输入通道到输出通道的信号的最大延迟时间是多少?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    问题1: 可以使用SMBus寄存器控件进行增益调整,以实现均衡增强和带宽。  DS280BR820编程器指南的第16-20页提供了增益设置的完整表。  我建议采用低水平增强的方法,然后根据需要增加增强,以获得最佳和可靠的系统 眼孔统计数据。

    问题2: 是的,DS280BR820可以处理  所有低于100Mbps的数据。 即使DS280BR820增益设置最大可能值,100Mbps时的可用增压量也会相当低。

    问题3:最大传播延迟尚未完全确定特征。  线性模式下的典型延迟为100 ps,限制模式下的典型延迟为160 ps。  我预计线性模式下的最大可能延迟为~ 150PS,在限制模式下,最大延迟为~ 200PS。

    此致,