This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:DCP_auto模式,带可调输出电流限制

Guru**** 2469310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, TPS2549, TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585957/tps2544-dcp_auto-mode-with-adjustable-output-current-limit

部件号:TPS2544
主题中讨论的其他部件: TPS2549TPS2514A

我在一个相对简单的应用中使用TPS2544,我希望能够以2个电流限制(2.4A或1A)之一为连接的设备(可能符合1.2 或使用非标准方案)充电 (可由主机控制器根据系统中的可用电流数量进行选择)。 很显然,我可以使用Ilim_LO和Ilim_HI引脚来设定这些限制,但我也需要选择正确的模式并相应地设置Ilim引脚。 我应该使用'DCP_Auto'模式,但除此之外,我想使用一个单引脚来告诉下游设备是拔出1A还是2.4A (最大值)。 数据表中的真值表(表2)似乎没有列出可以实现此目的的自动模式(最接近的是将CTL引脚设置为011, 但在这种情况下,ILIM_SEL似乎对电流限制设置为其高或低设置没有任何影响。

通过使用来自主机控制器的单个引脚(即可用的高/低电流),是否有办法使TPS2544自动确定正确的充电方案,然后协商2个充电电流限制中的一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个仅充电的应用程序,还是您需要控制器也传输USB数据? 对于12W,您需要一个"分隔器3"型设备(2.7V,2.7V)。 TPS2544仅为除法器2/1。

    TPS2549支持带数据的分压器3,而TPS2514A仅支持分压器3充电,没有外部控制。

    对于TPS2549,请查看图40 (该图的一半),其中只有CTL3用于选择高电流或低电流模式。