This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:询问如何向CPU报告TUSB8041上游报告OC事件

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586649/tusb8041-asking-for-how-to-report-the-tusb8041-upstream-report-the-oc-event-to-cpu

部件号:TUSB8041


大家好
客户评估TUSB8041,客户希望在上游实施过流检测。 (这样CPU就可以知道USB集线器在上升时过电流)。
USB集线器的下游端口上有过电流引脚,但上游端口上没有OC引脚。
在客户设计中,上游端口直接连接到CPU,四个下游端口连接到USB连接器,如果任何下游端口发生在当前事件上,如何让上游端口知道发生过电流? 或者客户是否可以使用I2C/SMBus来知道发生过电流? 请提供建议。


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    TUSB8041将使用集线器状态端点自动向主机控制器报告下行端口上的过电流情况。  此报告使用USB协议而不是外部信号进行。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!
    感谢您提供信息。您是否有可以更好地向客户解释的图片或应用说明?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    集线器过电流报告由USB 2.0 规范指定。 它将在“11.12 Tm5 Over-Current Reporting and Recovery”(超电流报告和恢复)一节中介绍。 可从USB.org免费下载最新的USB 2.0 规范

    此致,
    JMMN