This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:ONET4211LD关于输出脉冲宽度问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586487/onet4211ld-onet4211ld-about-the-output-pulse-width-questions

部件号:ONET4211LD

大家好,

客户正在使用 ONET4211LD。 他希望获得 ONET4211LD的最大输出脉冲宽度。  

 ONET4211LD的最大输出脉冲宽度是否不小于25ns?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    ONET4211LD设计用于数据速率从155 Mbit/s到4.25 Gbit/s的应用 因此,它可以处理的最大脉冲持续时间(比特时间)为~ 6.5 ns。  

    谢谢!

    SRI