This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:TMDS复制(1:2),DP130或TMDS442的最佳解决方案?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, TMDS442, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586675/sn75dp130-best-solution-for-tmds-replicating-1-2-dp130-or-tmds442

部件号:SN75DP130
主题中讨论的其他部件: TMDS442TMDS181

您好,

我们需要一个HDMI (复制)解决方案-一个源视频同时显示在两个显示器上。 我们可以选择*DP转HDMI*或*DVI转HDMI*。

浏览e2e论坛后,此时最好的选择似乎是使用下面三个IC中的一个。 我们非常赞赏有关这些选项的任何指导或指示。 此外,如果存在任何其他选项,请提出建议。

1) SN75DP130 (1:1复用器)--并行使用两个芯片,设置为TMDS模式。 并联会降低源信号,但驱动器会纠正此问题?
2) TMDS442 (4:2开关)--使用单芯片,但源信号与两个单独的输入并联。 源信号在没有校正的情况下降级?
3) TMDS181 (HDMI再定时器)--两个并行使用的芯片。 已校正视频源和时钟。 是否有任何关于此选项的特殊注意事项?

此时,首选选项1,因为它似乎是最简单,最便宜的。 对于所有这三个选项,计划中只有一个用于EDID的EEPROM。

提前感谢!
TD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TD:

    唯一一款专为满足您的需求而设计的设备是TMDS442,使用其他解决方案需要更多的努力,并且完全由客户自行承担风险。

    此致