This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418使用windows 10 IoT移动企业版

Guru**** 2470260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585995/tca8418-tca8418-using-the-windows-10-iot-mobile-enterprise

部件号:TCA8418

大家好

我们在 TCA8418上运行Windows 10 IoT移动企业操作系统和Android 7.0 ,

我想知道此操作系统可用于 TCA8418 设备。

CPU :MSM8909, APQ8009(Qualcom)

如果回答是"是",请在下面告诉我。

・您是否提供免费的软件驱动程序? 请告诉我软件的格式。  源代码,目标代码(等...)

此致,

Masa0301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masa:

    我们不提供软件驱动程序。 但是,有一个基于社区的Linux驱动程序可供TCA8418联机使用(可通过在Google中快速搜索找到),但我不知道有任何人公开发布了任何基于Windows的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森-桑

    感谢您的回复!

    我将检查基于社区的驱动程序!

    此致,

    Masa0301