This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:CISPR 11 B类RE数据

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586432/dp83867e-cispr-11-class-b-re-data

部件号:DP8.3867万E

大家好,

我们是否有一份测试报告可供我们与DP8.3867万E RGMII EVM分享用于CISPR 11 B类测试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!


    DP8.3867万E RGMII EVM通过CISPR11/EN5.5011万 B类辐射发射测试。 数据不会公开发布,因此我们无法在E2E论坛上分享。 但是,我们可以离线共享它。

    此致,
    Aniruddha