This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万箱文件类型

Guru**** 2468980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586218/tps65982-tps65982-bin-file-type

部件号:TPS6.5982万

我们可以在以下目录中找到bin文件:C:\Program Files\Texas Instruments \TPS6598x Application Customization 2_15rc2\tps6598x-app-customizer \GUI\binaries。

但我们发现相同的设置有3种类型的Bin文件:  

TPS6.5982万_Thunderbolt_DRP_Source_reduced_2_14_appcustom.bin
TPS6.5982万_Thunderbolt_DRP_Source_reduced_2_14_flashimage.bin
TPS6.5982万_Thunderbolt_DRP_Source_reduced_2_14_lowregion.bin

3个文件有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    Low Region bin - PG9 of 82 FW用户指南-闪存映像分为两个单独的区域:Low Region和High Region。 这两个区域
    用于更新内存中的应用程序代码,而不覆盖以前的代码。 这可确保新更新的代码在切换到新代码之前有效。

    Flash image bin =全闪映像 -第10页,共82页FW用户指南
    TPS6.5982万首先尝试从连接的闪存的低区域加载应用代码。 如果读取过程的任何部分产生无效数据,TPS6.5982万将中止低区域读取并尝试从高区域读取。 如果两个区域都包含无效数据,设备将执行无效内存流。


    Appcode bin -第13页(共82页) FW用户指南-该工具使用该文件加载配置
    TPS6.5982万应用代码确定启动代码完成后的设备配置和行为。 TPS6.5982万应用代码负责实施:I2C主机接口,电源管理状态,USB Type-C检测,USB PD协议层和策略引擎,USB PD备用模式,充电器检测,高速Mux配置。

    希望这能有所帮助,让我知道我可以如何提供进一步的帮助

    谢谢