This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最小的汽车认证罐

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586333/smallest-automotive-certified-can

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.803万

你(们)好
我应该开发一个“简单”的汽车项目,驾驶一些由CAN控制的车内车灯。

哪种TI控制器最适合这种情况? (最便宜)
TI是否拥有具有ARM内核的汽车认证控制器?
是否有内置CAN接口的TI控制器?
TI是否有经过认证的CAN协议堆栈?
如果不是,您会推荐哪一个?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将把主题移至工业接口论坛,以获取有关CAN控制器的正确答案。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mo,

    在本论坛中,我们讨论的是物理层接口(收发器),而不是应用程序的控制器部分。 TI提供的控制器具有ARM内核,但没有内置CAN协议的ARM内核,而不是物理层。 您仍需要我的其中一个设备将UC控制器IO信号转换为CAN差分信号(CANH和CANL)。 看看TMS320F2.803万,这可能不是您需要的,但您可以从那里开始,并朝着最终应用的控制器努力。 另外,请尝试在C2000论坛上公布您的控制器问题:

    该团队将更适合回答您关于这些类型设备的问题。 当您进入设计的物理层部分时,请告诉我,我很乐意为您提供帮助!