This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万无电电池,抑制非PD器件

Guru**** 2468700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586118/tps65982-tps65982-dead-battery-reject-non-pd-device

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

当系统处于电池耗尽模式时,是否可以拒绝非PD源设备?

当连接非PD设备时,客户想要禁用无电的电池中的PP_EXT路径。 (BUSPOWERZ=GND)

此致,

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,您好!

    在“无电电池”模式下,设备将在BUSPOWERZ = 0.8 -2.4V时关闭PP_HV,在BUSPOWERZ =<0.8V时关闭PP_EXT,或在BUSPOWERZ =>2.4V时关闭NO开关。 当TPS6.5982万检测到VBUS上的5V电压时,它将根据BUSPOWERZ的引脚捆扎带加载启动代码并关闭开关。 没有任何逻辑来确定是否存在PD设备来源VBUS。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回答!

    此致,
    Satoshi Yone