This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:4K HDMI分路器1:2同步

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585890/tmds181-4k-hdmi-splitter-1-2-simultaneous

部件号:TMDS181

您好,

我需要一些建议来实现4K HDMI分离器,它同时显示从HDMI电缆检索到两个不同的接收器的相同输入。 我知道 TMDS181 是一个HDMI重计时器,而不是开关或分离器,但 他们建议使用两个TMDS181来创建两个新的HDMI信号。

是否有人能帮助我更好地了解此解决方案的工作方式?

非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matteo,

    您提到的帖子中提到了客户可以自行尝试的可能解决方案。
    TMDS181是我们拥有的可处理2.0 数据速率的复用器复用器。

    每个TMDS181将补偿输入通道中的损耗,抖动和歪斜,并创建新信号,输出信号应相同。
    您需要将DDC连接到其中一个显示器才能读取EDID

    您仍需要寻找一种方法来为第二个显示写入TMDS_CLK_Ratio。

    同样,我们尚未测试此应用程序,客户可能会自行承担风险。

    此致