This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803A:输出未反转。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586160/uln2803a-output-is-not-inverted

部件号:ULN2803A

您好,

使电路与所连接的电路相同,但其输出不是反转的。 (请参阅随附的波形)

您能否查看所附的示意图,让我来了解结果?

此致,

尼基

e2e.ti.com/.../ULN2803_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当相应的GRX输入较高时,您正在将栅格信号拉低。 这意味着其他输出通常具有低电压,这是因为ULN驱动低输出,或者因为栅格信号驱动低。

    实际重要的不是电压,而是电流是否流动。 尝试测量LED及其电阻器上是否存在压降,即测量LED处的电压。