This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TPS6.5982万:TPS6.5982万固件基本映像(低区域二进制文件)

Guru**** 2470270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585778/starterware-tps65982-tps65982-firmware-base-image-low-region-binary-file

部件号:TPS6.5982万
主题:TPS6.5981万中讨论的其它部件

工具/软件:Starterware

我们创建了一个新文件,但找不到要显示的文件。 但我们发现有两个目录可以找到bin文件:

1. C:\Program Files\Texas Instruments.TPS6598x应用程序自定义2_15rc2\tps6598x-app-customer\GUI => tps6.5981万_2_6_v 0001.12.00.bin

2. C:\Program Files\Texas Instruments \TPS6598x Application Customization 2_15rc2\tps6598x-app-customer\GUI\binaries ==>具有大量文件

哪个目录正确?

两个bin文件有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    您是否正在使用应用程序自定义工具?
    如果是这样,您可以选择要保存二进制文件的目录。 如果单击"Binary (二进制)"-->"Save Binary (保存二进制)",则可以更改低区域和全闪存二进制映像的目录位置。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们创建新文件,"更改文件"为emprty。 如何选择Bin文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    转至C驱动器-->程序文件-->德州仪器(TI)--> TPS6598x应用程序自定义2_15rc2 --> tps6598x-app-customizer --> GUI -->在此处,您将找到文件"tps6.5981万_2_6_v 0001.12 .00.bin"。 将该文件加载到您看到"更改文件"的工具中

    谢谢!
    Eric