This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光学收发器的建议

Guru**** 2470370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586085/recommendations-for-an-optical-transceiver

大家好,

首先让我知道这是否是提出这一要求的正确论坛。

我有一位客户正在寻找使用光学收发器/ SerDes的TI解决方案。 他的要求如下:

" 我需要一个光纤收发器,它可以接收大约40对低速率并行数字数据(铜线),并将其灭菌为两条光纤线(一条为常用,一条为冗余),经过1000英尺的距离,然后再通过另一个盒子将它们反序列化。 我需要整套解决方案-很可能在地面测试中使用此盒,而不是在空间中使用。 "

我向他们推荐了一些参考设计,如TIDFA-0.0417万,但我相信这不是他们所寻找的。  

您是否知道任何可能帮助此客户的TI解决方案?

感谢你能抽出时间。

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishen:

    您能否要求客户提供有关该应用程序的更多详细信息? 看起来他们在寻找一个变速箱,然后是一个光学收发器。 低速并行线的数据速率是多少? 他们希望光纤线路以何种速度运行?

    我们确实拥有10Gbit/s的光收发器解决方案,我们还提供光纤驱动器,TIA和限制放大器,从4Gbit/s到50Gbit/s每条线路。 但我们不会像这样做光学设备(激光或光电二极管)。 如果我们可以获得其预期应用的系统块表示以及信号要求(调制类型,范围和正在考虑的光学设备等),我们可以推荐合适的解决方案。

    谢谢!
    SRI