This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:ABS。 DP8.364万数据引脚的最大/最小电压(TD/TXD/RD/RXD引脚)

Guru**** 2470440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585715/dp83640-abs-max-min-voltage-of-the-dp83640-data-pins-td-txd-rd-rxd-pins

部件号:DP8.364万

我们是否知道数据线可以处理的ABS最大和最小电压 (TD/TXD/RD/RXD引脚)?

此外,我们是否有任何保护二极管可推荐用于保护这些线路免遭短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    4.7V为最大过应力。
    由于磁性,引脚将被隔离。
    您是否计划不使用磁性或任何类型的隔离?

    此致,
    罗斯