This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:DP8.3867万电源定序

Guru**** 2550750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593955/dp83867ir-dp83867-power-sequencing

部件号:DP8.3867万IR

你好

感谢您花时间回答以下问题。

我希望在Xilinx Zynq UltraScale+设计中使用DP8.3867万。  实际上,我们一直在研究Avnet UltraZed设计,它使用DP8.3867万作为其以太网PHY。  现在看一下Avnet设计,阅读您的数据表,并与Avnet ZedBoard论坛交谈,他们会向您推荐此问题。

在数据表的第10部分中,它显示了3个电源的电源配置,然后列出了与1.8V和2.5V相关的电源斜坡条件。  1.8V必须在2.5V的25ms内保持稳定,但只有当2.5V用于为其它器件供电时,才会有一个奇怪的注意事项。  为什么这一点很重要?  此外,Avnet设计似乎没有遵循这一设计,他们在设计时表示原始数据表中没有这一设计。

因此,如果要求将1.8V与2.5V的25mS结合起来,请回答。  如果1.8V电压先于2.5V电压,会发生什么情况?  为什么2.5V仅为DP8.3867万供电或为其他设备供电很重要?

感谢你的帮助

Gary

参考 zedboard.com/.../ultrazed-ethernet-dp8.3867万-power-question

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    需要在25毫秒内将1.8V电压提升至2.5V电源。 否则,您将无法让我们的内部电路正确地采样电源电压,并对LDO选择做出适当的决定。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯

    感谢您回复我。  

    好的,如果在2.5V的25毫秒之前没有,则内部电路设置不正确。

    在2.5V之前,它是否存在?

    以及第115页数据表中的奇怪线条。  

    注:如果2.5 -V电源仅为DP8.3867万设备供电,则1.8 -V电源可能会在2.5 -V之前随时增加

    这告诉我1.8V可以在1.8V之前出现,对吗?

    谢谢

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    如果在DP8.3867万相同的2.5V电压轨上没有其它设备,则可以在2.5V之前将1.8V电压提高。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aniruddha-san,

    我想说明为什么可以将1.8V电压提高到2.5V之前。

    关机时出现以下情况。

    "关闭DP8.3867万电源时,应先关闭1.8 -V电源,再关闭2.5 -V电源。"

    这种情况不是为了不向VDDA1P8引脚提供1.8V电压,而不向VDDA2P5引脚提供2.5V电压吗?

    如果2.5V VDDA2P5导轨上没有其它设备,是否不需要这种情况?

    如果2.5V VDDA2P5导轨上有其它设备,但未满足此条件,则会出现什么问题?
    从1.8V VDDA1P8导轨流至2.5V VDDA2P5导轨的大电流是否会损坏其它设备?

    此致,

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aniruddha-san,

    我找到了相同的开机顺序答案。

    https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/51.1963万/1864307#1864307</s>186.4307万 186.4307万

    为什么不允许在与DP8.3867万相同的2.5V导轨上有其他设备?

    此致,

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maeda-san

    PHY的通电要求基于其内部设计和验证观察结果。 此数据包含机密信息,我们无法在公开论坛上分享。 但是,数据表中提供的信息应足以为PHY设计正确的供电方案。


    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aniruddha-san,

    感谢您的回复。

    如果客户要求详细信息,我将与当地的TI代表联系

    此致,

    Daisuke