This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tusb8041:EEPROM配置和编程

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595498/tusb8041-eeprom-configuration-programming

部件号:TUSB8041

您好,

我有4个问题;

1.    您是否有用于配置EEPROM的默认文件,因此我只需更改我需要的部件,其余的都是默认的(即,如果没有连接EEPROM,则为寄存器)。 这是因为软件中的“重置”功能只是将其全部设置为“FF”,而不是USB集线器内部的默认设置。

2.    是否有命令行实用程序来自动执行编程?

3.    如果我将“55”写入地址0x00,它将使用EEPROM。 但是,从使用软件阅读文档时,您不能从软件中擦除或重新配置EEPROM? 这是正确的吗?! 如果是,如果编程后需要进行不同的配置,如何擦除EEPROM? (.e. 我们不想为了重新配置而移除SMD设备!)

4.此外,TUSB8041数据表USB-B上游端口中的建议与评估板上的实施不匹配:数据表显示如下。 但是,如果不交换P/M线路,则不会出现这种情况。 这会出现在评估板上(在连续性检查之后)。

是否有理由故意避免这种情况? 这是最佳实践

将感谢您对此问题的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.随附文件

    2.不,我们只有一个Windows GUI,它仅用于测试目的,而不用于批量生产。

    3.您可以使用我们提供的软件或使用您的批量生产方法,任意多次写入和重写EEPROM,地址00h=55h表示连接了有效的EEPROM。

    4.对不起,我不明白,你能详细说明错配是什么吗?

    如果您需要Windows GUI,请提供电子邮件地址。

    此致

    e2e.ti.com/.../1263.TUSB8041_5F00_POL_5F00_HI_5F00_.txt</s>8041

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    您是否仍然可以提供用于测试TUSB8041的Windows GUI?

    我的电子邮件: l-Igboanugo@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Linda:  

    我已通过 电子邮件向您发送详细信息。 如果您有任何问题或意见,请告知我们。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的电子邮件,尽管我似乎写错了;我的客户为其提供的工具是程序员工具的源代码。

    请参阅以下客户意见;

    我知道它与命令行不兼容。 是否可以获取源代码,以便使其与命令行兼容,并在我们的内部测试中实现自动化?

    我已强制它进行端点编程。 如果我不这样做,则它不能作为集线器工作。 这是否与演示板上的一样正确(使用版本0100芯片)。
    我们在生产板上的报告版本为0101,如果不处于端点编程模式,则不会作为集线器工作。

    我们相信它是EEPROM的一种产品。 如果放置了该设备,TUSB8041将会看到它,它不会充当集线器。
    它允许作为软件连接的编程端点进行连接。
    它不允许编程。 我已检查WP (写保护)针脚,其电压过低。

    如果出现问题,我们将尝试另一种EEPROM。

    希望您仍能提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Linda:

    TUSB80XX EEPROM编程GUI的开发目的是在项目的开发阶段使用,而不是在批量生产环境中使用;因此,我们无法提供应用程序源代码。

    EEPROM应在将EEPROM焊接到板上之前或在ICT期间焊接之后使用工业级EEPROM编程器进行编程。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    这一要求不是为了批量生产,而是为了让他们轻松地启动和运行设计,以展示概念验证。

    您能为您提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Linda:

    我不认为概念验证需要EEPROM编程GUI源代码。
    请详细说明问题是什么? 我仍然不清楚。

    请提供他们正在使用的EEPROM的型号。

    注:与TUSB8041一起使用的EEPROM需要使用一个字节来进行寄存器寻址。

    此致,
    豪尔赫