This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:如何提高抖动耐受性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597493/ds125df1610-how-to-improve-jitter-tolerance

部件号:DS125DF1610

大家好,

您能否查看 以下有关DS125DF1610的问题? 客户正在尝试调整CDR的环路带宽以提高抖动容差,因此他们询问要调整哪个寄存器。

 -。 下表中的REG=0x0A位[5:4]是否是优化环路带宽的正确寄存器?

 -。 此外,是否有任何建议的寄存器来提高抖动?

谢谢!

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要增加CDR带宽,用户可以设置寄存器以增加相位和频率充电泵设置。

    • 0x0A[6]应设置为1,以便手动超控充油泵设置
    • 通道寄存器0x0C和0x1C随后用于设置频率和相位探测器充电同步设置

    下面的通道寄存器写入例程示例说明了如何将充油泵设置为值5。 请注意,充油泵的默认设置为4。

    注册      值    掩码     注释

    0A          40          40           //启用充油泵PD DAC的超程

    1C          A0           E0         //PD CP DAC 5

    0C          00          01          //PD MSB 0

    1C          14          1C//FD          CP DAC 5.

    0C          00          02          //FD MSB 0

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rodrigo:

    感谢您的回答。

    此致,
    李三