主题中讨论的其他部件:DS90UH947-Q1, DS90UH940-Q1
您好,先生:
很抱歉打扰你。
我们已经使用 DS90UB947/948,并且有一些问题。
- 它是否需要通过I2C操作这两个芯片947/948?
- 关于不同的面板正时,是否需要额外设置?
- 是否足以通过i2c或其他所需接口操作触摸IC至948? 有多少毫秒的延迟时间?
- 通过948/947连接到CPU的触摸中断,传输延迟时间是多长?
- 除i2c/SPI之外,是否有其他方法来操作948的GPIO?
- i2c和947的SPI能否同时在不同的主机上工作?