This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:信号检测寄存器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592333/tmds181-signal-detect-register

部件号:TMDS181

您好,TI,

我想确认"信号检测电路"。 我可以检测 到热插拔检测针脚是否显示输入信号,

那么 ,设备是否有用于 检测的寄存器位?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    信号检测电路从HDMI源查找有效时钟
    HPD_SNK检测是否连接了HDMI显示器。

    您可以使用几个调试寄存器来检测HPD_SNK和信号检测状态,能否详细说明您正在尝试执行的操作?

    相关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,谢谢。 我只想知道;输入信号(有效的TMDS时钟)是否可用?
    我想,如果我能得到一个“信号检测电路”的状态,就够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    我将通过电子邮件向您发送该程序。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,

    您是否也可以通过电子邮件将程序发送给我? 我正在寻找相同的信息。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!
    我刚刚通过电子邮件向您发送了可用文件。
    此致