工具/软件:Linux
您好,
我们正在使用带有ext4的Linux 3.14 ,在TUSB9261 (v 1.05 )的后面运行mSATA设备。 USB存储驱动程序告诉我们设备不支持write same SCSI命令。
仍有UNMAP SCSI命令可以激活TRIM。 但是,TUSB固件是否将此命令转换为TRIM ATA命令并提供此支持?
在BOT模式下如何触发微调是否还有其他想法?
感谢每一个提示!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好,
我们正在使用带有ext4的Linux 3.14 ,在TUSB9261 (v 1.05 )的后面运行mSATA设备。 USB存储驱动程序告诉我们设备不支持write same SCSI命令。
仍有UNMAP SCSI命令可以激活TRIM。 但是,TUSB固件是否将此命令转换为TRIM ATA命令并提供此支持?
在BOT模式下如何触发微调是否还有其他想法?
感谢每一个提示!
[报价用户="Brian Quach"]
unmap命令将对TRIM有效。
[/引述]
好的,谢谢。 同时,我们发现SG_VPD (来自SG3_utils)报告支持UNMAP命令。 但是,Linux内核不会执行SCSI命令来查询此信息。 嗯。 我们可能需要修补内核。
[报价用户="Brian Quach"]
哪个程序正在使用写相同? 我只看到使用了UNMAP。
[/引述]
如果SCSI设备报告支持此命令,内核将执行此操作。
感谢您提供信息。 我没有这种更新的规格版本。 是否可以测试连接的固件?
e2e.ti.com/.../TUSB926x_5F00_Firmware_5F00_v1.06_5F00_LBPME_5F00_fix.zip
忽略最后提供的固件。 我在其中一个VPD页位中发现了拼写错误。 我更正了它并增加了对RZAT的支持。 尝试一下这一项,让我知道结果。
e2e.ti.com/.../0284.TUSB926x_5F00_Firmware_5F00_vv1.06_5F00_LBPME_5F00_fix2.zip
很遗憾,我们无法提供UART日志。 我们已对两个SSD进行测试,但两个SSD都报告不支持LBPME。 您是否看到不同的输出?
#./sg_readcap -l /dev/sg0
读取容量结果:
保护:Prot_en=0,p_type=0,p_I_指数=0
逻辑块配置:lbpme=0,lbprz=0
最后一个逻辑块地址=2.50069679亿 (0xee7c2af),逻辑块数=2.5006968亿
逻辑块长度=512字节
每个物理块的逻辑块指数=0
最低对齐逻辑块地址=0
因此:
设备大小:12.8035万676160字节67.616万字节,12.2104万.3 MIB,128.04 GB
我们测试 了以前提供 的新固件(TUSB926x_Firmware_v1.06_LBPME_fix2.zip),它按预期工作。 设置LBPME位是因为SSD驱动器支持TRIM。 您拥有的SSD驱动器不能正确设置TRIM支持位以响应识别设备命令。
root@swatubuntu16-xps-8700:~# sg_readcap -l /dev/sg1.
读取容量结果:
保护:Prot_en=0,p_type=0,p_I_指数=0
逻辑块配置:lbpme=1,lbprz=0
最后一个逻辑块地址=2.50069679亿 (0xee7c2af),逻辑块数=2.5006968亿
逻辑块长度=512字节
每个物理块的逻辑块指数=0
最低对齐逻辑块地址=0
因此:
设备大小:12.8035万676160字节67.616万字节,12.2104万.3 MIB,128.04 GB
来自TUSB9261的UART输出:
[0000000461]===================================================
[0000000461] 标识设备信息
[0000000461]===================================================
[0000000461]
[0000000461] 型号: Toshiba THNSNS128GCSP
[0000000461] FW修订版:TA4ABBF0
[0000000461] 串行:925S10URT2JY
[0000000461] 饰件支架:是[drat
[0000000461]
[0000000461] 规格符合性:ATA-7
[0000000461] 可移动介质:否
[0000000461] UDMA模式= 0x207f
[0000000461] PIO模式= 0x0003
[0000000461]
[0000000461] lba48:是
[0000000461] 最大LBA = 0x0万 0ee7c2b0
[0000000461] 写入FAA:是
[0000000461] 全球通用名称:不适用
[0000000461]
[0000000461] SATA速度:第3代
[0000000461] NCQ支持:是
[0000000461] 队列深度= 31
[0000000461]
[0000000461] 逻辑扇区大小=512字节
[0000000461] 物理扇区大小=512字节
[0000000461] 逻辑扇区偏移量=0
[0000000462]
[0000000462]=================================================