This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:CDP模式下的连续电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595616/tps2544-continuous-current-in-cdp-mode

部件号:TPS2544

我正在使用TPS2544与连接的平板电脑进行通信并为其充电。  设备正在CDP模式下运行。  TPS2544提供的连续电流是否与第24页公式计算的输出短路电流相同? (IOS=5.025万/RIIM)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.在CDP模式下,1.2 要求充电电流不超过1.5A。
    2.输出短路电流应大于1.5A。