This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:D+/D-信号上的值错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593515/tps2511-erroneous-values-on-the-d-d--signals

部件号:TPS2511

我们将TPS2511用于认证USB设备的专用充电端口。  2015年,该设备顺利通过了USB DCP认证,2017年使用相同设计进行的后续测试导致多个协议出现故障,包括:D+和D-之间的电阻,D+/D-的主要/次级检测(标称电压应为0.6V)。  我们继承的设计在D+/D-线路上仅包含一个共模扼流圈和一些低电容ESD二极管。  什么会导致TPS2511在使用相同电路的D+/D-信号上提供错误值?  TPS2511上的日期代码为4A和61。

谢谢!

Vichet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TPS2511不是纯1.2 DCP。它还集成了Apple充电协议,三星充电协议和1.2 的短接模式。