This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:将三个USB端口并行连接至TPS2511的效果

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594167/tps2511-the-effect-of-connecting-three-usb-ports-in-parallel-to-the-tps2511

部件号:TPS2511

你好

这位是Mohammed ALHAYEK,电子工程师,在法国巴黎的一家创业公司工作,在公共场所(如健身房,酒吧和餐厅)开发用于智能手机的公共充电器。
最近我们购买了您的产品之一- TPS2511 - 用于将其集成到产品内部的电路中,我们有一个问题,我想与您核实它是否会对我的产品或我客户的智能手机产生一些问题。
可以总结出,我正在连接三个输出- USB端口- 并联至TPS2511输出引脚(输出,D+和D-) 而且我担心并行连接三个USB端口的D+和D-引脚会损坏我的客户端的芯片或智能手机,因为TPS2511中的D+和D-引脚作为I/O工作, 虽然我不是在处理应用程序中仅涉及输出功率的数据。

您能否检查此问题并告诉我您对并行连接三个USB端口的能力的看法?

您可以在下面查看我的设计示意图。


提前感谢
穆罕默德]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以将三个USB连接至OUT。但不能将三个USB端口连接至D+/D-。
    如果您有三个USB端口,则需要三个TPS2511。