This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:增加充电电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595648/tps2544-increase-charge-current

部件号:TPS2544

我正在使用TPS2544在CDP模式下对平板电脑进行通信/充电。  我正在测量500mA左右的充电电流。  我正在使用15K RILIM,因此IC提供的最大通电流应超过3A (Imax=5.025万/RILIM)。   使用此IC,可以采取哪些措施来增加此应用中的充电电流?
谢谢
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.您是否连接了主机控制器?
    2.将直流/直流电压提高到5.2V,以查看充电电流是否将超过500mA。
    3.请仔细检查CTL1,CTL2,CTL3和Ilim_SEL是否为高。