This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:Tdp158作为DisplayPort中继器

Guru**** 2588075 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TUSB544, TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597107/tdp158-tdp158-as-a-displayport-repeater

部件号:TDP158
主题中讨论的其他部件: TUSB544TUSB546-DCI

尊敬的先生  

请问  ,当Tdp158用作DP中继器时,如何连接SDA_SNK和SCL_SNK?

由于Tdp159,为40引脚,没有如下所示的AUX_SRCP / AUX SRCN  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    DP159是一个重计时器,在x模式下,AUX_SRC用作某些应用程序使用的时钟源。

    DP158是一个重驱动器,无法生成时钟

    我正在寻找连接SCL_SRC/SDA_SRC和SCL_SNK/SDA_SNK的正确方式

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Moises

    我们希望使用TDP158来执行DisplayPort中继器

    1. TDP158是否可以支持DP中继器??

    2.由于158具有DDC snoop功能,所以我想知道如何连接SDA_SNK / SCL_SNK (需要上拉??)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    TDP158可用作DP转驱动器。

    在DP模式下,不使用DDC,SCL_SRC/SDA_SRC和SCL_SNK/SDA_SNK可以保持打开状态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Moises

    我发现DP159和DP158必须使用I2C模式将IC配置为DisplayPort模式,是否正确
    如果将TUSB546或TUSB544用于DisplayPort,我是否可以使用GPIO模式来执行DisplayPort??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    DP159和TDP158实现时钟拉伸,有一些HDMI源存在此功能问题(尽管不应该)。

    如果您确定GPU可以处理I2C时钟拉伸,则可以安全地使用任何这些设备。

    但是,我认为您正在考虑将这些设备用于DP应用,在这种情况下,AUX通道未连接到DP159/TDP158。

    TUSB546-DCI已经有一个应用说明,可将其用作DP转接驱动器。

    TUSB544具有GPIO和I2C控制,没有应用说明,您必须查看数据表。

    此致