This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求多协议收发器(RS232,RS 485,RS 422)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595058/asking-for-multi-protocol-transceiver-rs232-rs-485-rs-422

主题中讨论的其他部件:Tida-0.054万

大家好,

我们 现在是否有多协议收发器(RS232,RS 485,RS 422)?

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    否,我们目前没有这样的设备。 以下是一个参考设计,说明如何使用多个设备实现此功能:

    www.ti.com/.../TIDA-0.054万

    如果您发现需要TI的此类产品,请给我发送一封电子邮件,其中包含更多详细信息-我希望了解更多信息。

    谢谢!
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,
    如果使用多芯片解决方案而不是一个芯片解决方案,有什么好处?

    此参考设计是否也支持422?
    uk.rs-online.com/.../

    您能告诉我利弊吗?


    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    是的,此参考设计支持RS-422。 (大多数RS-485收发器也可用于RS-422,因为通常RS-485要求更严格。) 多芯片解决方案的优势在于通道配置,设备选择以及在PCB上放置设备的灵活性。 根据所选的特定设备,也可能有一些成本优势。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    设计是否只能使用 一个DB-9?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    是的,此设计允许RS-422/485和RS-232共享相同的信号线路,这意味着无需额外的导线,并且可以使用单个DB-9。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    您是否可以帮助提供TIDA-0.054万 PCB文件?谢谢。

    此参考设计可以与SP339多协议设备进行比较,我们有什么优势?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    我已附上PCB文件。  这种多芯片实施的优点在于,它在RS-232/RS-485组件选择(在需要某些性能标准(如ESD稳健性,高电压抗扰性等)和PCB设计(因为不同的器件可以很简单地放置到该布线)方面提供了更大的灵活性。  如果您需要其他信息,请告诉我。

    此致,
    Maxe2e.ti.com/.../RS_2D00_485_5F00_RS_2D00_232_5F00_ODB.zipe2e.ti.com/.../RS_2D00_485_5F00_RS_2D00_232_5F00_IPC_2D00_D_2D00_356A-Netlist.zipe2e.ti.com/.../RS_2D00_485_5F00_RS_2D00_232_5F00_GerberNCdrills.zip