This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:ISO 1.1898万-2兼容或兼容

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234, SN65HVD234-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592663/sn65hvd234-iso-11898-2-compatible-or-compliant

部件号:SN65HVD234

SN65HVD234

您好,

我想知道为什么SN64HVD234被评为兼容且不符合ISO1.1898万-2标准。 SN64HVD234,3.3V CAN 设备的兼容性与兼容性的区别是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sidat,

    3.3V CAN部件的设计考虑到了ISO 1.1898万-2 (-5)规范,但3.3V设备根本无法满足5V规范要求的所有要求。 我们尝试通过3.3V器件满足ISO 1.1898万规范中的每个参数,但有一些参数我们无法满足。 例如,ISO 1.1898万-2 201622016规范指定CAN_H的标称值为3.5V,最大值为4.5V,在3.3V设计中无法实现。

    这就是为什么设备可以兼容但现在兼容的原因。 请告诉我您还有什么其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    最小罐(2.45V)无法满足ISO 1.1898万-2的2.75V标准的要求。
    如何理解“与ISO 1.1898万-2兼容”数据表中的描述?
    SN65HVD234-Q1是否可用于汽车应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    ISO 1.1898万-2是为5V汽车系统开发的,不包括任何3.3V要求。 当我们说“与ISO 1.1898万-2兼容”时,我们说的是3.3V部件的设计是为了满足尽可能多的ISO规格,但由于3.3V电源,有些部件根本无法满足。 例如,CAN中的VCM通常是Vcc/2或5V CAN的2.5 ,但对于3.3V CAN设备,这很难实现。 您可以看到SN65HVD234-Q1的典型隐性电平为2.3V,因此我们"尝试"满足所有规格。

    有些OEM在其通信层次结构中具有独立的3.3V网络,并需要这种3.3V Q1器件,这就是我们拥有它的原因。 SN65HVD234-Q1具有完整的汽车CAN认证,就像TI的任何其他Q1部件一样。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    感谢您的回复,我现在就知道了。 但我仍然担心不同范围的CANH是否会干扰其他5.0V CAN设备?
    我将在同一总线上使用5.0V CAN和3.3V CAN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    5V和3.3V可以互操作,因此没有问题。 满足CAN总线电平的要求为>=500mV为隐性电平,>=900mV为显性电平。 3.3V和5V均可满足这些要求。 混合使用这两种技术的问题是共模水平或隐性水平不同,这可能导致排放水平增加。

    如果您还有其他问题,请告诉我。