This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:在DP alt模式下使用TPS6.5982万

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597363/tps65982-using-the-tps65982-in-a-dp-alt-mode

部件号:TPS6.5982万

您好,

我正在DP Alt模式源应用中使用TPS6.5982万。 我正在将我的AUX通道连接到 AUX_P/AUX_N引脚,我想知道TPS部件中是否集成了合适的上/下电阻器,或者我需要从外部提供这些电阻器。

此致,

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Guy,

    TPS6.5982万具有合适的内部上/下拉电阻器。 AUX_P/AUX_N通道上不需要外部电阻器。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    谢谢你。 我在手册中找到了它。 但是,这些值似乎支持DFP (DP的源),但不支持DP的接收器,因为DP需要1Mohm上拉/下拉。 您能否确认我的理解。

    此致,

    伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Guy,

    TPS6.5982万还具有正确的DP接收器上拉/下拉功能。 我能够在我们的EVM和DP扩展EVM上对其进行测试,以确认其功能。 我们在用于AUX_P/AUX_N线路上的上拉/下电阻器的DP扩展EVM上放置了占位符,但这两个都是DNP。 您可以在以下链接中查看DP扩展EVM用户指南,其中包括原理图:
    www.ti.com/.../slvuar1.pdf

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们正在设计DP源(DFP_D),我有一个后续问题。 为了在此操作模式下将内部上拉/下拉电阻设置为Display Port的适当值,我假定我写入DP配置寄存器(0x51)

    位14 0b0 --- USB C型插座

    位9:8 0b10 --- DFP_D

    我正在测量AUX线路(SBU1/2)上的静态直流电压 ,但我看不到正确的值(在  AUX_CH_N上通过100k上拉,我应该看到大约3.3V,在  AUX_CH_P上通过100k下拉,我应该看到大约0V 是否需要触摸其他寄存器以启用上拉/下电阻器。

    此致,

    伙计