This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在OTG模式下为USB主机充电

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TSU6111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594042/charging-a-usb-host-in-otg-mode

主题中讨论的其他部件:TSU6111

您好,

这是一个一般的USB问题,我们想知道TI是否有任何产品来解决此问题。 基本上,我正在寻找一种在USB-OTG设置中为USB主机充电的方法。 基本上我有一个支持外置USB麦克风的相机。 我想使用外部麦克风,同时使用电源组充电。 摄像头必须支持OTG,因为它在连接麦克风时充当主机,在连接到计算机进行数据传输时充当从属设备。 在许多情况下,我遇到了附件充电适配器,它让您在OTG设置中为主机设备充电。 据我所知,它基本上是在ID引脚和GND之间插入一个电阻器,而不是直接连接到GND。 但我在网上找不到任何这样的适配器。 因此,我想知道TI是否有任何解决方案,我可以使用这些解决方案自行构建一个解决方案。 我还知道,即使我的硬件正确,CAM上的软件也可能不允许我尝试执行的操作。

基本上,我尝试使用USB麦克风同时为凸轮充电。

编辑:搜索并阅读USB电池充电规格1.2 后,我开始了解附件充电适配器正是我所需要的。 TI是否有任何产品要执行相同的操作。

谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想“基本上我正在寻找一种方法为USB-OTG设置中的USB主机充电”意味着主机(例如)微处理器为OTG设备(外部MIC)充电,因为主机必须提供5V电源。
    ID引脚应连接到GND,以便成为OTG设备,主机(微处理器)应具有双重功能(主机在D+/D-上具有15kohm PD电阻,从属设备在D+/D-上必须具有1.5kohm PU电阻)。 OTG电缆或设备具有连接到GND的ID引脚。
    主机必须控制充电器IC或升压(5V输出)以支持USB OTG功能。 这意味着您需要软件工作来实施OTG。
    TSU6111具有支持1.2 和OTG功能的功能。

    下面是实现OTG功能的正常过程。

    1. OTG设备插入微型USB连接器
    2. TSU6111通过ID检测来检测OTG设备(ID引脚从浮动连接到GND)
    3. TSU6111向主机(微处理器)发送中断信号
    4.主机读取寄存器映射以查看检测到的附件(ADC报告0ohm PD电阻器)
    5.主机控制充电器IC,向VBUS提供5V输出。 (充电器处于升压模式)
    6. OTG设备开始运行,因为5V是由主机提供的
    7. 主机和OTG设备开始通信