This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:反向电压

Guru**** 2906540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599157/tps2553d-reverse-voltage

部件号:TPS2553D

您好,

我的客户有疑问。

我认为反向电压保护的情况如下。
(输出电压-输入电压)>135mV

测试条件不符合此要求。

(VIN = 5 V,Vo = 5 V)
因此,我理解反向电流保护不起作用。

IC本身是否已销毁?

此致,

-Mayumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何疑问,请告诉我。
    我会与客户确认。
    (这是一个大型项目,因此我想快速获得答案。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是以下URL。
    e2e.ti.com/.../39.2425万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉错过了!
    设备内部在任何情况下都有过热保护。