This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:PD IC过热问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598431/tps65982-overheating-issue-of-the-pd-ic

部件号:TPS6.5982万
您好, 

我们正处于董事会的测试阶段。

我们的主板中有两个C型接口(C1型和C2型)。 两 个接口都有相同的原理图,并且每个接口都有各自的供电IC。 但是,加热问题只出现在三 个板的C2 PD类型中。 我们已经隔离了与此IC相关的所有无源器件,并将其 更换为新的,问题仍然存在。IC的温度 约为95摄氏度。

此致,
Ananthesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ananthesh,您好!

    您是否知道发生故障的C2型设备消耗的电流是否大于通过的设备?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我在当前的情况下没有看到太多变化。

    但在PD GPIOs中也出现了一些变化。

    在由PD IC组成的7块板中,我们看到两块板PD ICS在板通电后迅速加热,也没有插入C型电缆。 在这两个加热的PD中,一个带有GPIO2 (启用)和GPIO3 (AMSEL)的PD IC在同时较高,而另一个板的GPIO2 (启用)和GPIO3 (AMSEL)都较低;这些GPIOs观察结果在不同模式下保持相同。 这两个董事会的GPIO没有变化,对于所有事件,仍与上述逻辑级别相同。

    但在工作板上,我们看到这些GPIOs正在根据事件发生变化。

    此致,
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ananthesh,您好!

    您能否确认不工作的主板是否正常启动? 如果设备已正确加载配置,则模式寄存器应返回应用程序。 模式寄存器为0x3。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回复。
    问题已解决。
    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    Ananthesh