This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1982:TOF (射野顶部)有时在1080I59模式下关闭+5行(隔行+分次)

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599130/lmh1982-tof-top-of-field-sometimes-5-lines-off-on-1080i59-modes-interlace-fractional

部件号:LMH1982
主题:LMH1981中讨论的其他部分

我将芯片用于发电锁和FPGA时钟生成。

芯片获得外部三级同步(1080i59)。

我们使用lmh1981 SYNC sepeactor。

所有设置均根据手册完成。

芯片是根据手册进行编程的,包括用于分帧速率的特殊PLL初始化顺序。

一切正常,但对于1080i59,我们看到了不稳定的TOF位置。

在大多数情况下,它是正确的(如预期的0线路延迟,字段顶部)。

在20 % 中,我们得到了一个具有(精确)+5行偏移的锁。

(注:V-sync长5行....)

我们可以看到范围的偏移量(从分离器与TOF输出测量的vsync)。

奇怪:所有渐进模式和"非"分数似乎都正常工作。

有什么想法,如何使其稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我将回复您发布的其他主题(密切相关)并关闭此主题。

    此致,
    艾伦