This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:温度问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599049/ds100df410-temperature-issues

部件号:DS100DF410

尊敬的先生:

我们在具有1.25G/10.3125G多速率端口的系统中使用DS100DF410组件。
当组件的数据速率为10.3125G时,我们遇到了环境温度变化问题。
产品必须满足0至55°C的环境温度

对于连接到SFP+的DS100DF410,我们使用“模式3”(7.5 Tm19设置适配/锁定模式)配置,对于背板链路,我们使用“模式1”配置。

当环境温度变化并接近零摄氏度时,连接到SFP+的DS100DF410的Veo和/或HEO开始变得更糟,我们发现系统中存在数据错误,这也是这样
不可接受。

如果执行手动CTLE自适应,Veo和/或HEO将得到改进。 因此,我尝试定期进行手动CTLE调整,但有时此操作会导致位错误。

大多数情况下,我在连接到SFP+的DS100DF410上读取CTLE升压设置(0x03)时,无论CDR锁定事件的温度如何,值都是0x00。
DFE值(0x71到0x75)始终为0x00。

你有什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的观察,我建议将再定时器设置为调整模式0并强制CTLE升压为0。 请参阅下面的配置写入操作:

    注册

    注释

    0x31

    0x00

    设置适配模式0

    0x2D

    0x88

    启用均衡器超控

    0x03

    0x00

    设置EQ = 00

    0x3A

    0x00

    设置EQ = 00

    0x0A

    0x1C

    重置CDR

    0x0A

    0x10

    从重置中释放CDR

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议的设置已经过测试,目前我们尚未发现任何其他错误。

    感谢你的帮助。