This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Linux固件加载工具

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593564/tusb9261-linux-firmware-loading-tool

部件号:TUSB9261

大家好,

我迫切需要访问基于Linux的工具,将固件刷新为TUSB9261。 背景是,我们需要在生产过程中在嵌入式系统中刷新TUSB9261。 基于Windows的闪存工具在该环境中不是很适合。

还有一些其他线程提到基于Linux的工具的可用性,但提供的下载链接已经失效。

如何访问Linux工具或至少获取加载过程的详细说明?

巴西,提前感谢您的参与

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Meyer:

    我们通过电子邮件发送了包裹

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto,您好吗?您还可以通过电子邮件向我发送Linux闪存工具吗?

    clr-at-mikrosimage.eu

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    我通过电子邮件向您发送了闪存工具。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:
    您能为我做同样的事吗?
    这对我的测试自动化设置有很大帮助。
    此致,
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    好的,我通过电子邮件发送给您

    此致,
    Roberto