This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV32-EP:LLC和PHY互连的参考原理图

Guru**** 2607465 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB41BA3D, TSB12LV32, TSB12LV32-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596966/tsb12lv32-ep-reference-schematic-for-llc-and-phy-interconnects

部件号:TSB12LV32-EP
主题中讨论的其他部件:TSB41BA3DTSB12LV32

查找有关  使用 TI芯片组TSB12LV32 LLC和TSB41BA3D PHY的1394b应用的信息以及可能的参考互连设计/原理图。

 在TSB12LV32-EP PHY数据表(Para 8.1)中,表示有参考原理图应用报告SLLA044可用。

任何1394b应用程序信息都值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,
    TSB12LV32-EP器件处于NRND (不建议用于新设计)状态。

    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该LLC不支持1394b。

    所有1394b控制器都是OHCI,即需要PCI或PCI Express。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wade,

    谢谢!

    我 需要TSB41BA3D和TSB12LV32芯片组作为临时解决方案,将来会迁移到PCIe LLC之一。 目前,我正在寻找第 10页上的TSB41BA3D数据表SLLS959A中提出的TI文档SLLA044和S80.0139万4b布局建议。

    保罗