This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546的iPhone充电问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592605/tps2546-iphone-charging-problem-by-tps2546

部件号:TPS2546

尊敬的先生:

最近几天,我们注意到使用TPS2546作为CDP (为下游端口充电)时出现iPhone充字符问题,因此USB端口可以同时具有充电(2.1a)和数据通信功能。 我们按照TPS2546数据表的说明将CDP模式的引脚(CTL1,CTL2,CTL3和Ilim_SEL)设置为“1”(高)。 但是,当iPhone电量耗尽(完全耗尽)时,CDP模式只能为iPhone充电以重新启动,之后,iPhone充电已停止,电池电量将保持在10 % 以下。 如果用户要继续将iPhone电池充满电,则必须从USB插座上拔下iPhone闪电线,然后重新插入。

我们还在TPS2546评估板上进行了相同的测试,结果也是一样的。 请尝试使用TI TPS2546 EVM检查您自己的问题,步骤如下。

1.完全放电iPhone (iPhone 5- iPhone 7),直至iPhone自动关闭;

2.将TPS2564 EVM配置为CDP模式;

3.使用闪电电缆将空电池的iPhone连接至TPS2546 EVM;

4.充电一段时间后,iPhone会重启。 但是iPhone重启后,系统就会停止魅力。

5.用户必须拔下并重新插入iPhone电缆才能继续充电。

请注意,当iPhone电池电量完全耗尽并自动关闭时,会发现iPhone的充电问题。 如果没有关闭iPhone,通过TPS2546进行的Charing将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    您是否有上述想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我需要澄清的一件事是,iPhone是否可以充电取决于iPhone本身,而不是TPS2546。另外,我还有两个问题要问您:
    1.您使用哪款iPhone进行测试? iPhone 5,iPhone6或iPhone7?
    2.您是否将主机控制器连接到TPS2546? 根据我的测试,iPhone重启后,iPhone会向主机控制器应用枚举信号,如果iPhone找不到主机控制器,就不允许充电。
    3.只需将TPS2546 EVM插入PC,然后重新进行测试,您的问题就会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    1.您使用哪款iPhone进行测试? iPhone 5,iPhone6或iPhone7? 我们使用iPhone 5s,6+,6s+,7,ipad 4, iPad专业版

    2.您是否将主机控制器连接到 TPS2546 ? 根据我的测试,iPhone重启后,iPhone会向主机控制器应用枚举信号,如果iPhone找不到主机控制器,就不允许充电。我们使用CDP模式,没有主机控制器。
    3.只需将 TPS2546 EVM插入PC,然后重新进行测试,您的问题就会消失。  我们将EVM插入PC中,没问题,  但我们使用CDP模式,最终产品是DAB,因此我们需要TPS2546通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是iPhone问题,而不是我们的设备问题,因为iPhone需要主机用iPhone枚举。如果没有主机控制器,某些iPhone设备(根据我的测试,2010年之前的iPhone设备)将不会消耗电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    在网络中使用TPS2546时,我们是否需要在开始为电话充电之前与iPhone通话?

    如果是这种情况,TPS2546在网络中的作用是什么? USB数据旁通?

    请参考一个现象,即当iPhone有电池电源时,主机控制器没有这样的请求,无法与iPhone通话以启动iPhone电池充电。 TPS2546已经接管了该部分,这就是TPS2546的价值。

    由于在iPhone打开时TPS2546可以支持iPhone充电,因此TPS2546在iPhone重启后无法支持iPhone充电的原因是什么?

    非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络中使用TPS2546时,我们是否需要在开始为电话充电之前与iPhone通话?

    根据具体iPhone,iPhone4和iPad2需要一个主机控制器来用手机进行枚举。  TPS2546不是主机控制器,主机控制器应该是MCU或SOC。

    如果是这种情况, TPS2546在 网络中的作用是什么? USB数据旁通?

    TPS2546参与了1.2 的主要检测和辅助检测。某些智能手机在这两次检测之后可以充电,但某些电话还需要在获取电流之前使用主机控制器进行枚举。

    请参考一个现象,即当iPhone有电池电源时,主机控制器没有这样的请求,无法与iPhone通话以启动iPhone电池充电。 TPS2546 已经接管了该部分 ,这就是TPS2546的价值。

    TPS2546是一款主机充电控制器, 它仅参与1.2 的主要和次要检测,以便让设备连接哪种USB端口(SDP,CDP DCP)。最后, 器件是否消耗电流取决于器件本身,而不是由TPS2546确定。某些智能手机在这两次检测之后可以充电,但某些电话还需要在消耗电流之前使用主机控制器进行枚举。

    由于在 iPhone打开时TPS2546可以支持iPhone充电, 因此TPS2546 在iPhone重启后无法支持iPhone充电的原因是什么?

    正如我所说,某些电话需要在提取电流之前使用主机控制器进行枚举。

     

    请发送电子邮件给我,让我们通过电子邮件进行更有效的讨论。 yongqiang-sun@ti.com