This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:活动PDO状态寄存器的位分配(0x34)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594398/tps65982-bit-assignments-of-active-pdo-status-register-0x34

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户希望通过EC对活动PDO状态寄存器值进行解码,以在显示器上显示该信息。 但这部分解释太差,无法理解如何解读该值。

您能否提供更具体的表格或其他信息来了解任务?

我尝试通过比较实际读取值和GUI显示来分析这一点,但我无法进行分析。 
需要更多信息才能进行全面分析。

实际读取值:0x260.0002万d12cL 

尽管主机接口技术参考手册中有如下所示的位分配说明表。
老实说,不可能对此文档中的读取值进行解码。
 

此致,

Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    您可以使用文本编辑器从应用程序自定义工具打开模板文件。 在这里,我们有一个示例,说明如何将寄存器0x34解码为用户读回。 模板文件将保存在C盘上安装应用程序自定义工具的同一文件夹中。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    我尝试阅读模板程序,但在其中没有找到有关0x34注册的代码。 0x34是只读寄存器,因此我认为应用程序自定义工具不必触及其解码。 它是否确实存在于文件中?

    如果可能,您能否告诉我有关0x34寄存器的代码行号?

    顺便说一下,我可以使用PD规格中的下表仅读取施加的电压和电流值。

    (请参阅"通用串行总线供电规格"Serial-Seri提 要(2.0 1.3 )")

    PDO还应在下面提供一些信息。我们需要访问哪个注册表才能获取以下信息?

    供应类型
    双重功能
    支持USB挂起
    不受限制的功率
    支持USB通信
    双重角色数据
    峰值电流  

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    请问你有没有意见?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Onawa-san

    您是否能够解码0x34?

    您在上面提到的位可以在源代码功能寄存器0x32...如果您仍需要帮助,请告诉我。