This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:推荐的电路布置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593367/tpd12s520-recommended-circuit-arrangements

部件号:TPD12S520

数据表(SLVS640E) 指定I (LV)(偏置电源电流)通常为1mA,最大为2mA。 还指定lv_supply值必须在1V到5.5V之间。

这 似乎 与图6中的"典型应用"电路相矛盾,因为10kOhm电阻器位于电源线中。 这将在 1mA的典型电源电流下产生10V的压降。 偏差供应电流值是否有错误?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    我不确定哪一个,但我知道,

    ILV规范适用于整个偏置电源。
    如图6所示,VLV偏倚将应用于CEC_In,DCLK_In,DDAT_In,HPD_In和LV_SUPPLY。 这意味着ILV将在所有这些之间分割

    或者它是一个打字错误,应该是uA,ILV应该是ILV_SUPPLY。

    我将在下周进行调查,并为您提供明确的答案。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Cameron,您是否已设法了解到这是什么?

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Cameron,您是否已设法了解到这是什么?

    谢谢!

    Andy