This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:使用UC2526和驱动器UCC2.152万 IC的H-Brige PWM直流到直流转换器

Guru**** 2610625 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598574/ucc21520-h-brige-pwm-dc-to-dc-converter-using-uc2526-and-driver-ucc21520-ic

部件号:UCC2.152万
主题中讨论的其他部件: UC2526UCC2.0225万

你(们)好  

我正在使用UC2.5256万生成PWM,使用Ucc2.152万生成PWM驱动器生成我的H桥波形,这是完全的误差控制我可以通过改变UC2526的E+引脚来获得PWM变化,通过提供电阻负载,我通过调整UC2526的E+引脚处的Tr电压来获得PWM变化 (1号插针),但是如果我们将变压器连接到H桥,则PWM通过调整输入端的E+ Volatge PWM变化直接达到最大值,但不会反映在变压器的初级和次级侧,请提供您的指导以解决此问题。

Jayakumar.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayakumar您好,
    非常感谢您的信息。
    您是指输出A/B未遵循INA/B 请您就您的原理图设计和一些关键波形帮助我吗? 以便我能消化并帮助您更多。
    我期待您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Circuits-and-waveforms.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wei

    感谢您的回复,我已经使用H形电桥(30V至400V)的电压进行了测试,当变压器连接到H形电桥时,如果需要任何输入让我知道,则PWM变化不会发生

    此致

    Jayakumar n
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei,

    请进行任何更新,

    我已进一步测试,但结果相同的维生素可帮助解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次测试了Ckt并观察到了当连接变压器时的PWM变化,因为PWM振幅为12伏,从顶部开始小步幅为2伏。振幅变化不是整个12振幅,即仅观察到2伏振幅的PWM变化

    请帮助我们解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaya,非常感谢您的耐心等待。很抱歉由于美国假期而延迟回复。

    非常感谢您提供的友好信息。 幻灯片中有很多信息。我想问几个问题来确认我的理解。

    1. UC2526在您编程时发送正确的信息,波形看起来很干净(幻灯片中的第6页)。  请您确认吗?

     1.1 当高压为0V时,是否测试了第6页中显示的此波形?

    1.2 您的意思是最大双循环是否正常工作,我在第5页的右下角看到的波段似乎很好。

    2.您的问题是否主要集中了第5页右上角显示的最小PWM波形?

    3.您是否在UCC2.152万上浮动DT和DIS引脚? 如果是,我会推荐。 为获得更好的抗噪性能,请将DIS接地,并在靠近DT引脚的位置平行放置一个>2.2nF的电容器。

    我期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wei,
    感谢您的回复。

    我对我已经发送的原理图几乎没有任何疑问,请再次检查。

    我只有在连接变压器时才出现PWM问题,即门PWM变化,但在漏电时PWM始终保持44至49 % (门信号最差控制漏电)

    这可能是因为每个开关在关闭时间和死机时间都处于打开状态。我对吗?

    能否检查拓扑是否正确?

    谢谢
    Jayakumar.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    正如您所说,我还认为它与死机时间,零电压切换等有关。在电阻负载下,VAB (半桥的中点)是零,而您关闭FET。 但是,当你用变压器开关时,泄漏能量和磁化电流会产生,导致二极管自由流动,而小的双周期很可能会硬切换,这意味着会有电容器充电/放电和反向恢复(SiC MOSFET本体二极管性能不好)。

    因此,我建议我们先了解功率级和门驱动器。

    为了了解栅极驱动器,我建议我们运行开环,监控栅极驱动器的输入和输出,我希望查看驱动器是否正常工作。 如果未使用,请确保您的DIS接地。

    关于波形的一些建议:1) INA/INB-GND;2) OUA-VSSA (差分探头);3) OUB-PWR_GND (对于功能测试,您可以缩短GND和PWR_GND);4) ISO +12_V (VDDB);5) VDDA-VSSA (差分探头)。

    我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wei,

    很抱歉我的延迟响应,实际上我只在开环中检查了整个设置,如果我们采用反转器A-PWM和B-PWM意味着ckt功能正常,请提供信息。 但当信号被UC 2526停止时,意味着底部2开关由于UCC2.152万驱动程序IC之前添加了反转而始终打开。我尝试同步2,UC2526 IC, 最初,它会发生,但频繁地打开/关闭PWM会出现相位故障,导致开关故障。请建议如何同步2 nos IC UC2526 (根据数据表信息,我执行了同步操作,但没有正确执行) 或者如何使反转器A -PWM和B-PWM工作,或者脉冲变压器是否工作正常?

    谢谢
    Jayakumar.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wei,

    是否可以在全桥拓扑中使用UC2526给出任何参考ckt (不使用MCU)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaya,非常感谢您提供的信息。 我将与UC2526专家联系,为您提供更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaya:

    很抱歉,我们没有UC2526的参考设计。

    我在幻灯片中看到PWM控制信号看起来正确。 栅极驱动器输出如何? 您是否可以共享波形?

    您能否澄清以下有点令人困惑的陈述,

    "
    当变压器连接到H形电桥时,PWM在最小PWM下达到最大值,波形变为正弦波50kHz

    "


    此致,
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,WangXin:

    我使用了UC2526的PWMA-A和PWM-B来驱动UCC2.152万,因此UC2526没有互补的PWMA-A和PWM-B,即PWM A和PWB的工作负载相等,因此当连接变压器时,这无法驱动。我是对的, 如果任何反转器用于底部驱动开关,则其工作正常。

    如果您的PWM驱动器与UC2.152万相似,具有单输入更薄的 UCC2.0225万 4-A,6A,2.5 -kVrms隔离双通道栅极驱动器,具有LGA单输入,但工作电压为700V,则我们只需要1200V,额定值与ucc2.152万相同

    谢谢

    Jayakumar.N

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jayakumar:

    您能否在开环中运行电路板并捕获PWMA-A,PWM-B和UCC2.152万输出的波形? 这将帮助我们解决问题。

    此致,
    王新