This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:"low_latite_10_100_EN" RGMITL2问题的位归档(位2)

Guru**** 2610595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599112/dp83867ir-low_latency_10_100_en-bit-filed-bit2-of-rgmiictl2-question

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万CS

你好

 

我有一个关于RGMITICL2注册号DP83.8767万的问题。

 

在应用手册“工厂自动化中的延迟(SLA240)”中,有一个关于P6延迟配置的说明。

在本节中,有人说RGMIICTL2有位2位字段“low_latite_10_100_EN”。

 

但此位2位字段保留在数据表上的DP8.3867万IR/CR上,尽管DP8.3867万CS/E支持此位字段。

DP8.3867万IR/CR不支持此位2吗?

 

此致,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Oba:

    low_latite_10_100_EN位也适用于IR/CR数据表。 我们将在下一次修订中列入这一内容。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    我还有一个问题。

    我检查了DP8.3867万IR和DP8387IS寄存器之间的所有差异。

     

    以下是除SGMII相关寄存器之外具有差异的寄存器/位文件。

    这些注册表是否真的不同? 或者只是错过了将其放入数据表中?

     

    1) IR有,但没有

     

    100CR[3](0x0043):Bypass_4B5B_Rx

    TDR_PEADS_LOC_1 (0x0190)- TDR_GEN_STATUS (0x01A4)

     

    2)有,但IR没有

     

    RGMIICTL2[3](0x0033):RGMII_AF_Bypass_DLY_EN

    MMD3_PCS_CTRL (0x0000)

     

    此致,

    OBA