This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:这种情况是否可以使用tusb211?

Guru**** 2610515 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599227/tusb211-can-this-situation-use-tusb211

部件号:TUSB211

您好,

我对TUSB211有一些疑问。  

我们将两个USB摄像机连接到机械臂,并通过机械手使用布线。

之后,由于易于维护,我们将电缆分成七个部分,并将每个部分连接到连接器,但摄像头工作不好。

我认为问题的原因是由于连接了接头,触点电阻增加。

因此,请参考USB 2.0 和3.0 驱动程序评估模块(www.tij.co.jp/.../usb-redriver-evm)的电路图,

我制作了一个包含TUSB 211的USB驱动器电路,但它不能很好地工作。

因此,有一些问题,

·在这种情况下,是否可以使用TUSB211?
·如果可以使用,则是2 m 电缆,那么TUSB211是否适合一次性使用?

我想请你告诉我两点。

我参考了我制作的USB 2.0 驱动器电路的电路图。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    也许问题在于电阻损耗造成的损失。 TUSb211通过注入电流来补偿USB2信号,这可提高转换速率,但由于电阻寄生体元件,仍会出现VOD损耗。 请进行眼部测量,根据损失情况,您可以采取以下解决方法之一:

    如果眼睛高度稍好,则调整信号强度(您必须配置摄像机,主机执行此操作-如果可能)。 另一个。
    使用电阻较低的电缆和连接器,如果可能,还应减少连接器的数量。
    将USB2集线器置于中间(如TUSB4020B),这将重新传输HS信号并克服直流损耗。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的即时回复。

    根据之前的回复,我想再次询问一些问题。

    到目前为止,我们不能减少连接器的数量,因此不能降低电缆电阻。 此外,我们不能观察眼睛,因为我们没有测量仪器。

    这是有关当天答复内的部分的问题。

    >此(TUSB211)可提高转换速率,但由于电阻寄生虫元素,您仍有VOD损耗。

    这意味着TUSB211仅用于调节高速信号以清洁眼睛,而不是放大电阻衰减的信号强度,对吗?

    此外,由于TUSB4020B克服了电阻,您认为是否适宜使用它来克服这次连接器的触点电阻增加的触点电阻?

    此致,

    奇冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ichioka您好!

    正确,TUSB211不会放大信号强度。 如果可能,请配置主机和设备以增加驱动器强度。

    集线器将重复USB信号并拆分HS通道,因此主机位于TUSB4020B的下行端口。 集线器的使用通常用于远离主机的USB连接器的汽车应用。

    此致,
    迭戈。