This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:SDA和SDO上的上拉电阻器

Guru**** 2395035 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597750/pca9548a-pull-up-resistors-on-sda-and-sdo

部件号:PCA9548A
主题中讨论的其他部件:TCA9406,, TCA9548A

SDA (主侧)和SDO侧通道是否都需要上拉?

SDA侧设备是否看到SDO上的上拉?

如果其中一个信道上的从属设备损坏(SCL或SDA短路),主设备是否仍能与PCA9548通话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您需要在两侧都进行上拉。

    如果将PCA9548配置为连接到SCL或SDA短路的通道,则设备将停止通信,因为PASS FET将始终保持总线。您必须重置设备才能转动 离开该信道并让总线释放。 我建议您对从属设备进行编程,使其足够智能,以便知道如果它没有得到响应,它是否会重置设备,并记下导致问题的信道,而不是连接回该信道。 我认为这是一种错误状态,应该被视为错误状态。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进问题-

    PCA9548A和TCA9406能否在同一I2C总线上工作。

    PCA9548A通道1连接到TCA9406 SideA。 两个都连接到3.3V导轨。 (TCA9406 B侧连接至1.8V)

    TCA9406的电压为0.15V,PCA9548A的电压为0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hithesh:
    为什么要使用TCA9406? 如果您想要翻译,那么您不需要它,TCA9548A可以做到(或PCA9548A,我们建议使用TCA系列部件,以扩展Vcc系列,支持低电压并获得勘误修复)。 如果您需要不想使用TCA9406的缓冲,则它不是缓冲部件。 我会推荐其他东西。 请告诉我您要做什么,然后我可以推荐一个零件。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种设备是否兼容? TCA9406 VIL为0.15V

    我正在使用这两台设备验证系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hithesh:

    如果只看一下规格,则表明它不兼容。  问题是您将两个通过FET元件连续放置,并且存在累积损耗,可能导致电压无法满足VIL/VOL要求。  这些电压取决于总线上的电容,工作频率,选定的上拉电阻器,Vcc电压以及接通时的串行通过FET电阻。  TCA9406的电压为0.15V,是基于最差情况下的过程,温度,Vcc电压和电流来获得VOL。  如果您查看下面的图,您将了解一切是如何累积的,FET的串联电阻,上拉电阻值以及主控制器或从控制器的下拉强度(FET电阻)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。 这毫无意义。
    是否有VIL 0.4V的电平转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要翻译,则只需使用TCA9548A。  请参阅以下示例,该示例显示如何将开关与不同电压级别的I2C总线配合使用:

     您好,Hithesh:

    请告诉我这是否适合您,或者您是否有其他我尚不了解的要求。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以与TCA9406一起使用的上拉电阻器的最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitesh,

    随着上拉电阻的减小,设备的输出低电平电压也会增加。 最小电阻取决于您需要的VOL级别。 您可以在TCA9406数据表的图1,2和3中看到VOL和负载电流(与上拉电阻相关)之间的关系。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入低电平怎么办?
    我可以使用且仍然符合VIL的最小上拉值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitesh,

    您需要将IOL保持在1 mA或更低,以使设备符合其0.4 V的VOL规格,并且VIL电平为0.15 V。IOL值将是上拉电阻和上拉电压的函数。 希望这一点很清楚-如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大,

    具有低上拉(如1K)将导致TCA9604的时钟线路出现故障。

    一次是否会导致故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hithesh,

    否,低拉力将导致上升时间更快-这不会导致单触发回路出现问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    在TCA9406中,一次击球的时间是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hithesh,

    标称周期约为30 ns。 最大值对应于推拉条件数据表的计时要求表中的最小脉冲持续时间规格(因为推拉驱动器驱动相反状态之前,单触发需要完全关闭)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以了解有关一次性拍摄如何工作的更多信息。 是否有应用程序备注。

    在数据表图5中,A侧单触发由B侧 输入电压触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hithesh,

    数据表的8.3 第1节详细介绍了电路的功能。 A侧单触点是由B侧输入触发的,反之亦然。 单触发的存在是为了加快输出的上升时间,对于漏极开路体系结构,通常只能由相对较弱的上拉电阻驱动。 通过一触式瞬时启用强力上拉,可使上升边缘更快地出现。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hithesh:

    最小上拉电压电平由I2C规格中列出的最小上升时间确定。  

    下面是一个应用说明,涵盖了计算。

    http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max Robertson 说:
    Hithesh,

    数据表的8.3 第1节详细介绍了电路的功能。 A侧单触点是由B侧输入触发的,反之亦然。 单触发的存在是为了加快输出的上升时间,对于漏极开路体系结构,通常只能由相对较弱的上拉电阻驱动。 通过一触式瞬时启用强力上拉,可使上升边缘更快地出现。

    最大

    [/引述]

    您好,Max

    单触发加速器的阈值是多少。 它是否与VIH (Vcc - 0.4)相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hithesh:

    最小上拉值基于上升时间。  我正在连接链节,该链节将进行最小值和最大值的上拉电阻计算。

    http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hithesh:

    以下是应用手册的链接,详细介绍了如何确定最小上拉电阻。  

    http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    如果您还有疑问,请告诉我。

    Francis Houde