This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5185万:与GD6.5232万比较应用程序问题--- DTR信号延迟

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598335/sn75185-application-issue-compare-with-gd65232-----dtr-signal-delay

部件号:SN7.5185万
主题中讨论的其他部件: GD6.5232万

您好,问候!

我正在帮助客户调试有关其应用程序使用 SN7.5185万DBR的问题

VCC +/-来自ATX电源+12V/-12V;另一侧是RS-232连接器,电缆连接另一个设备  

现在的问题是,他们使用SN7.5185万,发现DTR信号在+3.3V ATX电源后将延迟约2毫秒,这几乎与发出-12V时的时间相同,并将导致系统无法开机

但如果他们使用GD6.5232万,则可以开机  

它们的原理图和测试波形可以引用我在此处所附的文件。 您是否可以帮助我们提供一些想法,以便了解:

•是否需要二极管? (D24,D42),是否可以替换为0欧姆?
•什么原因会导致DTR信号延迟约2毫秒

再次感谢。  

e2e.ti.com/.../Issue-of-SN7.5185万DBR.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay,

    您的第一个问题更容易回答。 D24和D42可由0欧姆电阻器替代,但这会 导致潜在问题。  例如,如果Dy对 高于Vdd的电压短路,则说Dy为15V,Vdd为12V,电流可能会流回电源。 如果电源电压低且 对地阻抗较低,则电流可能很大。  如果二极管存在,则可以停止向后流动。 因此,在做出决策之前,请仔细考虑使用案例。

    我可以尝试测试零件,看看我是否可以挖掘更多有关开机时间的信息。 当我获得更多信息时,我会向您提供最新信息。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    谢谢,我想更新有关SN7.5185万的一些问题,我们可以找到功能块内的ESD保护(RS-232引脚上超过10kv,所有其它引脚(HBM)上超过3.5kv),但我们找不到有关它的详细描述。 您是否会帮助我们找到有关此ESD等效数据的更多详细规格(如Cin或其他)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay,

    除了Cin之外,您还想获取其他哪些信息? 通常不能对内部ESD电池提供规格。 但我会尽力去做。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay,

    看了这两个部分后,我有一些问题要问您。
    1)客户为什么使用3.3V电源? 这两个部件都需要5V Vcc。
    2)从客户主板上的DTR (针脚15)到Vcc是否有任何上拉电阻? 如果引脚保持浮动,则在提供Vdd和VSS后,电压水平将约为1.4V (接地上方两个二极管)。 如果是这样,客户可能会尝试对SN7.5185万使用比GD6.5232万更强的上拉。

    请与客户确认一下吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    再次感谢。
    以下是我们迄今为止所做的一些更新。

    1. 5V和3.3V的时间是相同的,因此客户使用3.3V的时间与DTR信号进行比较
    2.我们还尝试将拉高电阻更改为330欧姆,客户正在验证此解决方案是否可行。
    3.是否有任何文档可以知道C(ESD)=?pF是否可能导致延迟或其他影响

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay,

    我仍然不建议使用3.3V进行评估。 在 这两种情况下,时间可能看起来相同,但在内部,某些电路可能无法使用3.3V电源完全打开。

    遗憾的是,为ESD电池制定规格是不实际的。 但我可以测量两种设备的Cin,看看是否有任何差异。

    此致,