This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CS:在默认设置中用作介质转换器。

Guru**** 2769005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598366/dp83867cs-use-as-a-media-converter-in-default-setup

部件号:DP8.3867万CS

嗨E2E,

我想知道是否可以将此PHY用作从RJ-45 4 diff对连接到SGMII的光学媒体转换器(1 GigE)。 我已经浏览了数据表,我相信我需要的每项设置都可以通过硬件绑定启用,但我想再次检查是否可以使用默认值运行此芯片。 我不想通过MDIO进行编程,查看所有寄存器后,我认为我不需要。 感谢TI的员工和技术人员提供的任何帮助。

此致,

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    是的,DP8.3867万CS可捆绑,以便在开机时在SGMII模式下操作。 将其连接到光学收发器应该是可以的。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以为我刚才回答了这个问题。 感谢您提供信息。 答案已验证,因此您也可以获得额外的二十分!

    尼克