This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261不支持TUSB7340

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596499/tusb9261-tusb9261-does-not-work-with-tusb7340

部件号:TUSB9261
主题中讨论的其他部件:TUSB7340

我们拥有用于TUSB7340和TUSB9261的TI评估板。 使用Linux闪存刻录机代码,我们可以对内置在PC中的USB端口上的TUSB9261进行编程,完成后可以毫无问题地访问SATA驱动器,但一旦我们尝试通过TUSB7340评估板对其进行编程,就不会进行编程。

PC正在运行Linux (debian 8)。

内核模块和应用程序软件尚未在环境之间重新编译。

闪存燃烧器软件将所有内容报告为已成功运行。

在编程程序的所有相关点,可在USB总线上看到使用示波器的活动。

lsusb继续显示0451:926b作为连接的设备,而当它成功编程时,此更新为0451:9261

心跳LED指示灯未开始闪烁。

在我们的自定义板上也可以看到这种情况,在该板上,这两个设备都是被daisychained连接的。

大约两周前,通过这个论坛提供了闪燃器软件,并正在编程到RAM中。

如果我们使用USB2或USB3电缆,则没有区别,症状仍然相同

在TUSB7340之前,期间和之后,其他设备仍可正常工作。

我们如何使这2台设备协同工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们从未遇到过这两种设备的互操作性问题。
    如果您在没有TUSB7340的情况下在TUSB9261上编程固件,然后将其连接到TUSB7340,该怎么办? 这是否有效?
    我正在尝试了解这是真正的互操作性问题还是编程问题。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    是的,如果我单独对TUSB9261进行编程,然后将2连接在一起,它似乎工作正常,它似乎只是通过它进行编程,这会影响这种组合。

    但是,我担心这不是我们可以接受的解决方案,我们需要能够通过TUSB7340对TUSB9261进行编程。

    此致,

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我们将尝试在结束时重现该情景,我将向您发送我的评论。

    此致,

    Roberto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    我们尝试了将TUSB9261连接到TUSB7340的刻录工具,它工作正常。 您使用的Linux版本是什么?

    此致,Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    我们有两个平台显示类似的问题,第一个是运行Debian 8的普通PC (uname -r给出:3.16 Debian 0-4-amd64),第二个是我们自己设计的主板,在ARM架构上运行Debian (uname -v给出:4.6。0+)。

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便提一下,我们一直专注于对RAM进行编程。

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    这仍然是我们的问题。 您在查看Linux版本方面是否取得了任何进展?

    谢谢!
    Thomas