This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:需要将单DSI更改为双链路LVDS输出像素格式

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599175/sn65dsi85-need-to-change-single-dsi-to-dual-link-lvds-output-pixel-format

部件号:SN65DSI85
主题中讨论的其他部件: SN65DSI84

您好,

我们的使用案例是将分辨率为1920x1080 (1080 (@60 fps)的视频从单DSI转换为双LVDS。 我们发现,使用SN65DSI85与我们的LED输入格式要求不兼容。

以下是我们所做的比较,

我们正在将SN65DSI85的输出数据格式与LED支持的LVDS输入进行比较。 在观察数据格式时,我们发现Dual-Link LVDS输出与我们选择的LED输入不兼容。

下图1显示了LED的输入数据,图2显示了SN65DSI85芯片的双链路输出数据。


图1:LED输入数据格式

                                                                                                                              

图2:SN65DSI85双链路输出数据

 


从以上图片中,我们得出的结论是

1.在A_Y0P/N的LED输入数据中,绿色组件的像素编号为0,位为2

2.在SN65DSI85输出数据中,在A_Y0P/N处,绿色组件具有奇数像素,位为0

3.在LED INOUT数据中,在A_Y1P/N处,具有像素0和位序列的绿色分量为7,6,5,4,3

4.在SN65DSI85输出数据中,在A_Y1P/N处,具有奇数像素和位序列的绿色组件为5,4,3,2,1

 

从上述比较来看,使用SN65DSI85似乎与我们的LED显示屏不兼容。

 

我们对上述比较几乎没有任何疑问,

1.我们的理解是否正确,如果不正确,请帮助我澄清?

2. SN65DSI85中是否有这样的配置,允许我们更改像素值及其位值以符合我们的LED输入要求? (根据SN65DSI85数据表,第16和17页上的Dual-Link LVDS对于通道A有奇像素,对于通道b有偶数像素)

3.如果SN65DSI85不支持这种配置,是否有其他最适合此要求的部件?

 

谢谢,此致,

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    您的面板在使用格式1的双模式下受支持。 这是通过将CHB_24bpp_Format1和CHB_24bpp_Format1字段设置为1来实现的。 在此格式中,Y3P/N传输2个最小有效位(LSB)
    每种颜色。

    我建议使用DSI调谐器根据面板规格配置内部寄存器。 如果导出.dsi文件,我可以帮助您查看它。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢您的回复。 您能否建议SN65DSI84芯片是否也可以使用相同的寄存器配置(支持格式1的双模式)?

    此致

    Kinjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kinjan,

    是的,SN65DSI84支持格式为1的双模式。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    e2e.ti.com/.../DSI_5F00_Output.zip

    按照您的建议,我已使用DSI调谐器生成DSI文件。 我已将DSI文件和输入源的屏幕截图附加到DSI调谐器应用程序。

    我们正在将这些参数用于分辨率为1920x1080 @1080 @60 fps (74.25 MHz LVDS输入时钟)的OLED显示屏。  

    请查看此文件并提供您宝贵的意见。  

    谢谢,此致,

    Pratik Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

    如果是双LVDS操作,LVDS_HActive字段应是像素总数(960)的一半。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DSI_5F00_Tuner.zip

    Joel,您好!

    感谢您的建议。 我已根据我们的要求更新了DSI调谐器中的所有参数。

    请查看并给出您的建议,是否正常或有任何错误?

    谢谢,此致,

    Pratik Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    您的配置似乎正确。 请启用内部模式以检查LVDS侧的此配置。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢您查看此内容。

    仅为说明,内部模式是指DSI调谐器中的测试模式?

    此致,

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    正确。

    此致